This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:如何仅在没有 IN1电压时切换至 IN2

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874578/tps2120-how-to-switch-to-in2-only-when-there-is-no-in1-voltage

器件型号:TPS2120
主题中讨论的其他器件:TPS2121

您好!

IN1:主电池(3 ~ 4.2V)  

IN2:副电池(3 ~ 4.2V)  

 SUB_BATTERY (IN2)用于在主电池(IN1)被移除或完全放电时使用一段时间。

PR1、OV1、OV2和 SEL 均连接至 GND。

目前、在 IN1或 IN2中发生抖动。
我认为这是因为比较器。

是否有禁用比较的方法?

谢谢

Mark.Baek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    您能否分享有关 TPS2120连接方式的原理图? 根据您描述的内容、您的设计似乎可以很好地使用 TPS2121来实现数据表中所述的"自动切换"模式(请参阅 http://www.ti.com/lit/ug/tidue50/tidue50.pdf):)

    这将让您配置迟滞电平、以便在 IN1和 IN2之间切换时不会发生抖动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、PR1似乎连接到 IN1并按需要工作。
    如果 问题仍然存在、我们将进一步测试并再次联系。

    非常感谢。