This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:低功耗模式功耗

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900255/bq25700a-low-power-mode-power-consumption

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件:BQ25703A

你好,先生

在 μA、第10页的静态电流中、当 VBAT = 18V、REG0x12[15]= 1时、在低功耗模式下、电池静态电流介于22 ~45 μ A 之间

在第26页、8.3.8.1低功耗模式期间的 PROCHOT

在低功耗 μA (REG0x12[15]=1)期间、此充电器提供一个低静态电流(~150 μ A)低功耗
PROCHOT 功能使用独立比较器来监控电池放电电流和系统电压、
并将 PROCHOT 置为 CPU。

这两个描述中的静态电流不同、您能告诉我哪一个是正确的吗?

Yihung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihung、

    两者都正确。 如测试条件中所述、第一个比较器在禁用所有比较器的情况下运行、第二个比较器在打开独立比较器的情况下运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我们在 BQ25703A EVM 上发现、在低功耗模式下、我仅提供 VBAT ~7.6V、VBUS = 0V、REG0x01[7]= 1 、寄存器设置默认为以下值、但这种情况下的静态电流~2.6mA。

    在数据表中、此条件应为22uA~45uA、我的 EVM 上是否有任何设置错误?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    请参阅以下跳线设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要禁用板载3.3V 偏置电源并禁用所有其他非必要组件、例如比较器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    明白了、移除了板载3V3 LDO、静态电流可低于22uA。

    谢谢!

    Jeff