This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:40A OCP 应用

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM5155, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873957/tps40210-40a-ocp-application

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件: LM5155LM5060

大家好、

客户希望使用 TPS40210来实现输入电压= 20V、输出电压= 24V 和输出电流= 3.5A 的设计。

但是、根据其应用、OCP 点为40A。 此器件是否支持40A OCP? 我们应该如何设置 Rshunt 值? 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您提出问题并考虑使用 TPS40210。

    由于 TPS40210是一款控制器、因此 IC 不会出现限制输出电流的问题。 需要调整功率组件(MOSFET、电感器、二极管)的大小来处理这一问题。

    40A 是否只是快速峰值电流? 或者、这是长期持续的电流吗? 应用是否需要断续模式峰值电流限制检测?

    另一个需要考虑的器件是 LM5155、它是 TPS40210的更新版本。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    40A 只是浪涌峰值电流、它是热插拔的测试项目、如下所示。

    如果我将 OCP 设置为40A、则分流电阻的值将非常低。 但是、系统工作时的输出电流仅为3.5A、引脚7 (ISNS)的电压也将较低。 ISNS 是否具有最低的触发电压? 我担心 ISNS 过低、因此不会出现 PWM 信号。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    最初施加输入电压时、TPS40210无法控制流入输出电容器的初始浪涌电流。 漏极中的二极管将导通、浪涌电流基于输入到输出的电阻。 如果您需要控制浪涌电流、则应使用与 LM5060类似的器件。

    应选择电流感应电阻器以适应正常工作峰值电流、而不是浪涌电流。

    谢谢、

    Garrett