This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5405:空调应用

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5405, TPS54202
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874392/tps5405-application-in-air-conditioner

器件型号:TPS5405
主题中讨论的其他器件: TPS54202

大家好、

我注意到 TPS5405DR 在空调方面取得了成功。 我对此有一些疑问:

1.客户在空调中会关注什么类型的直流/直流规格?

2.为什么 TPS5405是空调领域的明星器件? 与竞争对手相比、5405的优势是什么?

感谢您的回答。

此致、

黄威斯利

电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihong:

    应用中的一个重要方面是器件的效率/热性能。

    在智能家居设备越来越流行的趋势中、这些产品中应用的 WiFi 模块/音频模块/等(例如空调)使主板上的功耗比以前更大。 通常采用 TPS5405/TPS54202等直流/直流转换器来支持更高的效率和更佳的热性能。  

    您可以查看一系列 TI 参考设计(TIDA-00946/7/8/9)、其中介绍了如何应用 TPS54202来替代家用电器中的典型 LDO、以及它如何帮助 消除 BOM 上的散热器需求。

    电器客户通常关心的另一个方面是 EMI 性能

    为什么 TPS5405/TPS54202在该市场中受到欢迎、尤其受益于 扩频功能。 您可以在 TPS54202数据表第12页的第7.3.12节中查看有关此功能的简要介绍。 因此、信号将具有更宽的带宽、但峰值较低。 这将有助于客户的系统通过 EMI 测试。

    我的回答相对较高、因为您的问题比较笼统。 如果我们需要解决特定的技术问题、请告知我们。 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wanqi、

    感谢您的具体回复。

    根据您的回答、我认为 IQ 也可能是客户降低功耗的关键规格、我是否理解正确?

    此致、

    黄威斯利

    电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wanqi、

    根据您的回答、如果客户希望降低 功耗、为什么不使用 TPS54202等同步降压转换器?

    此致、

    黄威斯利

    电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    可靠性是第一选择。 电器客户不强烈希望使用新器件 、因为 TPS5405可以满足他们的要求。  由于 IQ 和成本越来越重要、客户开始使用 TPS54202。