This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452-Q1:ISO5452是否支持 SiC

Guru**** 2519710 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892798/iso5452-q1-does-iso5452-support-sic

器件型号:ISO5452-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO5452

你(们)好

ISO5452是否支持 SiC? 驱动 SiC 是否需要任何特殊功能? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、韦恩/北京、

    感谢您的提问。

    [引用用户="Wayne Liu (北京)"]

    ISO5452 是否支持 SiC?

    [/报价]

    是的、ISO5452S 可以驱动 SiC MOSFET。  

    [引用用户="Wayne Liu (Beijing)"]驱动 SiC 是否需要任何特殊功能?

    与简单/基本的栅极驱动器相比、SiC (和 IGBT)驱动器确实需要"特殊功能"来安全地驱动它们、因为如果没有这些功能、快速开关会导致栅极电压在关断时反弹、尖峰栅极节点上的电压并错误地导通 FET、从而导致短路。

    ISO5452具有集成的米勒钳位、DESAT 和 STO、有助于在关断期间保护 IGBT/FET 免受这种情况的影响、还使用了 VEE 上的负偏置。

    我希望这能回答你的问题。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    最好

    Dimitri