This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72295:最大开关频率

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72295, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881525/sm72295-maximum-switching-frequency

器件型号:SM72295
主题中讨论的其他器件: LMG1210

尊敬的 TI:

我想知道最大频率规格。

我尝试将开关频率设置为2MHz。

哪些参数与它相关? tLPHL 和 tHPHH?

我可以将 MOSFET 用于 GaN 驱动器吗?

有什么需要注意的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    感谢您在 e2e 上与我们联系、了解有关 sm72295的信息。

    此器件的最大开关频率取决于器件功耗能力以及负载或 FET 栅极电压特性等特性。

    此器件的功耗注意事项可在 sm72295数据表第9页找到。

    影响最大开关频率的参数是栅极电压上升和下降时间以及传播延迟、如您所说。 这些时间越长、最大开关频率越低

    通常、该器件用于驱动 MOSFET、而不是 GaN FET。 如果您尝试以2MHz 的频率驱动、我们提供了 lmg1210、这是一款能够以极高的开关频率开关 GaN 半桥的栅极驱动器。

    请告诉我这是否能回答您的问题或您有任何其他问题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    感谢您的回答。

    是否可以使用 LMG1210+ Si MOSFET 设计40Vpp 输出(sinewaveform)的全桥电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    2x lmg1210可用于构建 具有40V 正弦输出的全桥。 可以使用 MOSFET 或 GaN FET。

    谢谢、