This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R3-DEVICE-FW:BQ40Z50-R3仅在连接 EV2400时充电

Guru**** 2481155 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892562/bq40z50-r3-device-fw-bq40z50-r3-only-charges-when-ev2400-is-connected

器件型号:BQ40Z50-R3-DEVICE-FW

大家好、我已经完成了获取 CHEMID 的过程以及创建黄金文件的学习周期。 使用 EV2400在新器件上加载黄金文件后、我执行校准和基本充电和放电测试、然后设置监测计 EN、FET EN、寿命 EN、BB EN、PF EN 和 LED EN 位、然后对器件进行密封。 我的问题是、断开 EV2400后、我仍然可以对电池放电、SOC LED 工作正常、但无论电池的充电状态如何、电池都不会充电。 如果我在充电器仍然连接并打开的情况下重新连接 EV2400、则电池立即开始充电。

希望很快能收到您的回复。

谢谢、

Jose Salazar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jose

       您是否注意到 DataFlash 中 FET 选项配置中的 SLEEPCHG 位配置? 该位默认为0、当该位为0时、CHG FET 将在器件进入睡眠模式后打开