This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24104:TTC 问题、在设定时间前超时

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159388/bq24104-ttc-issue-timing-out-before-set-time

器件型号:BQ24104

您好!

我们看到充电电路出现计时器故障问题。 我们注意到 STAT1 LED 在充电4小时后闪烁。  

最初、我们在 TTC 和 GND 之间有一个100nF 的电容器。 在 BQ24104数据表中、使用2.6nF 的计时器乘法器 K、TTC、这应转换为260分钟或大约2小时20分钟 ±10%。  

较低的10%精度将使其达到234分钟即低于4小时。 然后、尽管这可能是计时器故障问题。

 

然后、我们添加了另一个与现有100nF TTC 电容器并联的100nF 陶瓷电容器。 现在总共有200nF、我们还通过使用 DMM 进行测量进行了验证、我们应该有520分钟的时间。

这大约是8小时40分钟。  

这次、我们使用电池仿真器通过电子负载/源表测试了充电电路、以便能够延长使用时间。 当充电器运行达到4小时时、STAT1 LED 再次开始闪烁。  

您是否认为这仍然是 TTC 的问题、因为它在4小时时仍然出现故障?

需要注意的几个事项:

电路中原有的100nF 额定电压为9V我们添加的并联100nF 额定电压为50V

充电器电路的输入电压为12V。

充电速率设置为2A。

这将用于为2S4P 电池组充电。  

电子负载设置为大约7V、以模拟特定的电池电压

请告诉我您认为问题可能是什么

这是充电电路原理图的照片。  

谢谢、

Deniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deniel:

    我怀疑在触发安全计时器之前发生了其他事情。 您能否以较小的充电电流(如0.5A 而不是2A)重复测试?

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linhong、您好!

    我们这次用1A 而不是2A 重复了相同的测试、因为我们已经有一个用于降低充电电流的板载功能。

    故障 LED 在4小时后仍然触发。 然后、我们将 TTC 电容器更改为10nF。 我们移除了100nF SMT 电容器和新添加的100nF 陶瓷电容器、并放置了一个10nF 通孔陶瓷电容器。

    预期的计时器大约为25分钟。 将12V 输入电压连接到充电器后。 故障 LED 闪烁约25分钟标记。  我们在2A 充电设置下对此进行了测试  

    我们还尝试通过将 TTC 拉至高电平(VTSB)来禁用计时器、但不会禁用充电终止、并且充电器正常工作。 它在2A 充电设置下为完全耗尽的电池充电约5小时。

    利用这些数据和测试、还有什么其他问题可能导致充电器在4小时时停止充电?

    谢谢、

    Deniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deniel:

    如果我理解正确、在您更换 TTC 电容器后、您在25分钟和5小时的持续时间内获得了良好的结果。 如果是、则问题是电容器。 我们更喜欢高电压额定电容(以确保正确的电容值)并靠近 TTC 引脚放置(以提高效率)。

    请注意、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林红、

    一些澄清:

    将电容器更改为10nF 得到25min 的结果

    5小时充电是通过将计时器拉至高电平至 VTSB 来禁用计时器的结果。 这只是我们的电池在没有计时器限制时的典型充电时间。  

    100nF (~4小时20分钟)和200nF (~8小时40分钟)电容器都导致在4小时时出现充电故障。

    您认为这仍然是电容器问题吗?  

    谢谢、

    Deniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deniel:

    根据 DS、t = C_TTC * K_TTC = 10nF * 2.6 min/nF = 26min。 您将得到25分钟。 我认为计算或计时器在这里工作正常。 您的100nF 电容也接近目标。 但是、一旦您将电容增加到更高的值、您就会开始看到问题、这就是我认为充电器看到的有效 C_TTC 值不是我们所期望的值的原因。

    由于它一直保持在相同的4小时标记、我认为这不是 TTC 公式或精度、而是其他一些事件。 我认为它与热相关、这就是我要求您尝试降低电流的原因。

    您可以尝试中间值吗? 比如50nF? 如果这起作用、我们可以进一步确认电容更高的问题。

    此致、

    林红