Other Parts Discussed in Thread: LM3409
主题中讨论的其他器件:LM3409
我们在 PWM 模式下使用评估板来驱动激光二极管。 我已在评估板的输出端放置了一个示波器、以获取如下所示的画面。 激光二极管会随着占空比的变化而变相并改变亮度。 我的问题在哪里、为什么波形上有尖峰? 我希望得到一个干净的方波。 其次是瞬时电流峰值。 激光制造商告诉我们、任何高于700mA 的电流都将损坏半导体材料以及表面上的涂层。 LM3409正在将激光电流控制在最大1A 的平均值、但它不仅是平均电流是一个问题、而且是瞬时电流。 我们想知道是否有方法限制峰值电流。
为了更好地了解所发生的情况、我们在激光器上串联了一个1欧姆的电阻器、并测量了两侧的电压。 噪声很糟糕、但使用示波器数学函数、我们减去了两个信号、得到峰值为1V 的平滑三角波。 这将表示峰值电流为1A。 我们还在驱动器板的输出端放置了一个缓冲器、该缓冲器具有各种电容器和10欧姆电阻器。 输出发生变化、但尖峰仍然存在。 这告诉我尖峰不是噪声、而是驱动器操作激光的一部分。 有关正在发生的情况以及如何限制最大电流(瞬时)的任何信息(数据表中有一种将平均值从1A 更改为700mA 的方法)都很有用。