This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5045:REF50xx 驱动能力

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8900B, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874820/ref5045-ref50xx-driving-capability

器件型号:REF5045
主题中讨论的其他器件: ADS8900BINA240

您好;

在我的设计中、我使用 REF5045为 INA240器件和 ADS8900B 器件(连接到 ADS8900的 REFIN 引脚)提供基准电压。 REF5045是否具有同时驱动两个器件的足够驱动能力?

谢谢  

李文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wen、

    是的、很多。 当 REF50xx 能够提供高达10mA 的电流时、总电流为几 uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo;

    感谢您的快速响应!

    我提出这个问题的原因是、当我们连接 TINA 模型来运行仿真时。 我们无法看到它在仿真中正常工作。 但是、如果我们使用电压源替换 REF5045模型、则仿真工作正常。 TINA 模型可能不够准确?!  

    总之、任何其他见解都将有所帮助。

    文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供我可以查看的 TINA 仿真?