This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:BQ2000Pn-B5:我是否需要添加一个栅极电阻器?

Guru**** 2533790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162923/bq2000-bq2000pn-b5-do-i-need-to-add-a-gate-resistor

器件型号:BQ2000

大家好、

我想将 MOSFET 连接到 MOD 引脚输出并驱动它、但最好在栅极上添加限流电阻器吗? 我希望能够以大约500kHz 的速度驱动。

IC 的数据表中没有写入最大输出电流值。 这是什么?

此外、我想参考其他器件的数据表、但在这种情况下、如何连接栅极电阻? 是否包含它更好? 非常感谢。

此致、

Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    有关参考设计、请参阅此文档。 MOSFET 也是计算的一部分、我建议先在电路板上测试时序/瞬态行为、然后进行更好的估算。

    BQ2000EVM (TI.com)

    此致、

    林红  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 林红、

    感谢你的答复。

    我阅读了随附的文档、但没有关于连接到 MOSFET 栅极的电阻器的句子。
    您能否告诉我在设计阶段是否需要将电阻器连接到此器件、如果需要、我应该如何计算它?

    此致、

    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    它在原理图中。 您可以从该值开始、看看它是否适合您的需求。

    此致、

    林红