This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65197:什么是 DIS-SENSE 引脚的输入阻抗

Guru**** 2503935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873779/tps65197-what-is-the-input-impedence-of-dis-sense-pin

器件型号:TPS65197

你好

我的客户计划在14英寸 FHD 面板中使用 TPS65197B。 它们请求知道 DIS_SENSE 引脚的输入阻抗规格。 您是否会帮助检查和共享数据? 我看到方框图、DIS_SENSE 被路由到比较器输入、所以它的阻抗应该非常高?

 

谢谢!

-落基山脉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    感谢您的提问。 让我联系该部件的专家。 您可以在1/22/20之前得到响应。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    我没有确切的数字、但它具有很高的阻抗(>10M Ω)。 希望这些信息对您的客户来说足够了。

    此致、

    辽卡特