主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
我有一个需要限制输出电流的应用。 请查看以下要求
- VIN (min)= 60V
- Vin (max)= 68V
- VOUT = 60V
- 电流限制= 10A
- 开关频率= 300kHz。
- 峰间纹波电流= 2A
- 分流电阻= 0.005欧姆。
- 输出纹波= 50mV。
我已经计算了数据表中提到的组件值。
我对计算值有几个问题。
- 我计算出的电阻 Rt 值为1.34M 欧姆。 该值似乎很高。 该值对于上述参数来说很好
- 如果我们减少输出电容器(例如15 μ F)以增加纹波电压、因为我们不需要超低输出纹波、是否可以不使用 R3、C1、C2将纹波注入 FB? 还是必需?
- 我已从 下载 中下载了用于负载瞬态的 TINA-TI SPICE 模型。 它是负载瞬态模型。 我无法在 TINA-TI 软件中设置电流限制。 使用低负载电阻时 、TINA-TI 中的 IS 仿真不会限制电流、尽管在我的情况下存在配置为10A 的 Radj 电阻器。 您能告诉我如何运行仿真来实现此电流限制吗?