This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:LM5085作为恒流源

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133023/lm5085-lm5085-as-a-constant-current-source

器件型号:LM5085
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

我有一个需要限制输出电流的应用。 请查看以下要求

  1. VIN (min)= 60V
  2. Vin (max)= 68V
  3. VOUT = 60V
  4. 电流限制= 10A
  5. 开关频率= 300kHz。
  6. 峰间纹波电流= 2A
  7. 分流电阻= 0.005欧姆。
  8. 输出纹波= 50mV。

我已经计算了数据表中提到的组件值。

我对计算值有几个问题。

  1. 我计算出的电阻 Rt 值为1.34M 欧姆。 该值似乎很高。 该值对于上述参数来说很好
  2. 如果我们减少输出电容器(例如15 μ F)以增加纹波电压、因为我们不需要超低输出纹波、是否可以不使用 R3、C1、C2将纹波注入 FB? 还是必需?
  3. 我已从  下载 中下载了用于负载瞬态的 TINA-TI SPICE 模型。 它是负载瞬态模型。 我无法在 TINA-TI 软件中设置电流限制。 使用低负载电阻时 、TINA-TI 中的 IS 仿真不会限制电流、尽管在我的情况下存在配置为10A 的 Radj 电阻器。 您能告诉我如何运行仿真来实现此电流限制吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您考虑使用 LM5085。 按相同顺序回答您的问题:

    根据数据表公式、您的工作条件需要1.34Meg 电阻器。   

    2.电路基于 COT 操作、必须将纹波注入 FB 引脚。  如果您希望节省这些器件、您可以、但需要在反馈电阻分压器的高侧电阻器上添加一个电容器、如下面的 TINA 模型所示。

    3. 希望我正确理解您的问题:您是否在询问如何在 TINA 中对电流限制进行编程?  您可以修改 R3值以调整电流限制。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。  

    据我了解、您在上面发布的 TINA-TI 模型 SS 旨在将电流限制设置为5.1A、负载电阻为1.67A、这将在降压转换器不达到其 CC 限制的情况下将电流限制为3A。  

    我模拟了您的配置、在第一个未达到 CC 限制的情况下、这是可以的。 但是、当我的负载电阻小于1欧姆、这将迫使 IC 进入 CC 模式时、它无法限制电流。  

    我已附上以下两个案例的 SS。

    情况1:电流受负载本身限制。

           

    情况2:由于负载电流要求较高、负载电流超过设定的电流限值  

          

    您可以看到、负载电流约为10A、即5V/0.5欧姆、不能用于限制电流。

    1. 您能告诉我们如何在 TINA-TI 仿真中实现此电流限制功能吗?我无法对其进行仿真?
    2. 您能否在模拟 IC 的电流限制功能的地方共享仿真文件?

    谢谢、

    Srishtik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Srishtik

    我将尝试进行仿真、下周再见。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srishtik、

    请告诉您、我仍在调查此问题。  将尽快更新、

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srishtik、

    我根据您的电路参数仿真了模型、我可以清楚地看到电流限制效应:Vout 下降了一点高于2V。  这表明电流限制在大约5A 时激活、因此占空比被截断以失去5V 输出调节。  请参阅以下快照。

    但是、我还尝试在较高的输入电压下进行仿真、包括 24V 和~65V 输入电压、以及电路失去电流限制功能。  我已经与我们的专家进行了接触,我们现在正在对此进行调查。  我们将尽快更新。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Srishtik、

    我建议使用 PSpice 模型而不是 TINA-TI 模型。 我们已针对 PSpice 模型缓慢地逐步淘汰该模型。

    请参阅 VIN = 48V、负载电阻为0.5Ohm、元件值类似的结果、并观察电流限制功能的工作情况。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy、感谢您的回答。

    我使用您提到的配置并通过在 TINA 中导入 PSpice 模型来运行仿真、它会按预期限制电流。

    但是、当电压高于48V (在我的情况下为67V)时、电压需要一段时间才能达到5V 输出、如果我更改反馈网络以将其配置为更高的电压、例如在我们的情况下为65V、则输出电压不会达到预期的电平。 我尝试了高达100ms 的仿真、但输出电压仍然没有达到设计值65V。  (负载可以忽略不计-大约1k 负载)。

    我已附加了我的仿真的 SS。 您可以看到、输出电压在大约7.6V 时达到饱和、其中在输入电压为67V 时配置为65V

    1. 您能否确认您的模型是否也发生了该行为?
    2. 您能否根据要求模拟案例、例如
      1. 输入电压- 67V
      2. 输出电压:65V
      3. 电流限制- 10A。


    谢谢。 此致、

    Srishtik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sristhtik、

    感谢您提请我注意这一点。 让我来看看 PSPICE 工具上的情况、看看您所需应用中的电流限制功能是否存在任何问题。

    当我获得有关这方面的更多详细信息时、我将提供更新。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srishtik、

    抱歉、我在更新 PSPICE 工具时遇到困难、但我无法对您的67Vin|65Vout10A 设计进行仿真。

    我正在尝试解决此问题、但同时我建议订购 LM5085EVM、以便对您的设计进行基准验证。

    并非所有特性和功能都可以在 PSPICE 中实现、因此最好也在工作台上进行测试以进行全面评估。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我们将订购 LM5085EVM、以便对 IC 进行更全面的详细测试。 但我只是想知道电流限制功能是否像我们的情况那样适用于更高的电压。 如果您可以物理访问 LM5085EVM、能否在硬件级别检查电流限制功能是否适用于 大约65V 的更高输入电压。

    谢谢、此致、

    Srishtik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我们将订购 LM5085EVM、以便对 IC 进行更全面的详细测试。 但我只是想知道电流限制功能是否像我们的情况那样适用于更高的电压。 如果您可以物理访问 LM5085EVM、能否在硬件级别检查电流限制功能是否适用于 大约65V 的更高输入电压。

    谢谢、此致、

    Srishtik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我们将订购 LM5085EVM、以便对 IC 进行更全面的详细测试。 但我只是想知道电流限制功能是否像我们的情况那样适用于更高的电压。 如果您可以物理访问 LM5085EVM、能否在硬件级别检查电流限制功能是否适用于 大约65V 的更高输入电压。

    谢谢、此致、

    Srishtik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srishtik、

    是的、我将检查实验室以查看 LM5085EVM 是否有库存。 如果没有、我需要订购、可能需要3-5个工作日才能抵达。

    如果我能够找到 EVM、我会告诉您。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jimmy。

    想澄清一点。

    1.检查高输入电压和高占空比输出电压下的限流功能。 例如65V 输入和65V 输出。

    谢谢、此致、

    Srishtik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srishtik、

    是的、我仍在等待 EVM 到达。 此外、由于这是一项高电压(50V+)测试、我需要在实验中获得设置批准。

    除非数据表中提到过、否则电流限制功能即使在高占空比下也应正常工作。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srishtik、

    我只是想让大家知道我仍然在积极地研究这个问题。 有一些延迟、EVM 的 ETA 应在星期五的某个时间。

    最后、您是否能够获得用于自己评估的 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

     我们也无法在终端获取 EVM 的保持。

    此致、

    Srishtik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srishtik、

    明白。 我认为最好将其脱机。

    请直接发送邮件至我的电子邮件(j-hua@ti.com)。  

    我们可以继续从那里进行故障排除、并且可以在 EVM 交付后提供进一步的更新。

    现在、我将关闭该线程。

    此致、

    Jimmy