This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:选择电流限制

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900114/lm5166-selecting-a-current-limit

器件型号:LM5166

您好!

据我了解、LM5166上有离散电流限制阈值。  数据表提供了连接到 ILIM 引脚以选择其中一个电阻器的特定电阻器值。  这些电阻器值的容差是多少?  例如、如果我想要300mA 的输出限值、我可以使用50k 电阻器吗?  不使用精确值会有什么危险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    容差1%正常。  

    对于 OCT 模式下的300mA、RLIM 应开路或>=100K Ω  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我没有澄清、我是在 PFM 模式下运行芯片。  如果我想要300mA 输出、我需要多接近56.2k?  50k 是否可以工作?  我没有看到有关 ILIM 选择工作原理的任何规格或说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于前三个选项(0、24.9K 和56.2K)、有足够的裕度来使用20%的电阻器。 对于100kOhm 选项、使用20%电阻器将提供非常小的裕度。 最好保持断开或使用120k Ω 电阻器。

    B R

    Andy