This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:轻负载运行的转换点

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874313/tps563201-the-transition-point-to-the-light-load-operation

器件型号:TPS563201
主题中讨论的其他器件:TPS563208

各位专家、您好!

我对从客户处过渡到轻负载运行的过渡点有疑问。
根据数据表 P10中的 IOUT (LL)等式、我们可以计算转换点。

对于此公式、我们需要频率值。

我们能否从 WEBENCH 的图表中算出频率值?

还是应该利用数据表中的图7?

这些方法是否正确?

谢谢、此致、

Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akashi-San、

    您可以使用数据表图8或我们的工作台来估算轻负载运行期间的效率。  图7适用于在轻负载条件下频率不会降低的强制 PWM 模式下运行的 TPS563208。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tucker–San、您好!

    感谢你的答复。
    很抱歉、我对图7误解了。 它显示了 TPS563208的 Fsw 与 Vin。
    让我再问一个问题。
    从图8中、我们可以估算转换点(IOUT (LL)和 FSW)。 正确吗?
    我的客户想知道我们可以在数据表中应用公式(1)的开关频率值。
    客户的条件(Vin、Vout、Iout)与数据表所示不同。 很难直接应用图8中的数据。
    您能不能告诉我如何估算等式(1)的开关频率?
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    使用580kHz 的典型中心频率计算通过 eq1的转换点。 按如下所示连接了一个计算器 、以计算轻负载条件下的实际 FSW。

    e2e.ti.com/.../Fsw_5F00_ECO_5F00_DCAP2.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢你的答复。
    我了解频率值。
    此外、感谢您分享计算器。
    谢谢、此致、
    Ryo Akashi