This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计咨询

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01292, TIDA-01281
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895291/design-inquiry

主题中讨论的其他器件:TIDA-01292TIDA-01281

您好!

我想知道我是否可以根据原理图构建800VA 逆变器、而无需额外实施。 以下是该设计的链接;

www.ti.com/.../slaa602a.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我不是很熟悉这个设计、所以不确定文档发布后是否有任何变化。 通常、发布的设计经过测试、因此可以直接使用。

    另请参阅 TIDA-01292。 这具有更多的测试和特性数据。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 TIDA-01292 是一个更好的选择、但我有几个问题需要您为我澄清。

    1.如何将其扩展到3KVA/3.5KVA?

    是否有用于 TMS320F2802x 的编程代码可用于此硬件的轻松测试?

    3.如何建立从变压器到继电器的连接,而这种连接未显示在原理图上?

    4.我还需要其他哪些 TI 硬件要求来制作工作模型? 我想 TMS320F2802x 编程器是其中之一、但不知道确切的是哪一个。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    作为低频设计、功率级别的扩展取决于为此额定值重新设计变压器。 此外、还需要在具有风冷散热器的通孔封装中采用更高功率的 MOSFET。

    TI 参考设计上没有发布的代码。

    通常、DPDT 继电器用于将极点连接到负载、通常闭合连接到交流线路。 通常开路连接到变压器输出。

    TIDA-01281与该板一起用于测试它。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    感谢您回来、感谢您的"未发布代码"。 我想知道编码此硬件的最佳方法以及可能需要的任何其他详细信息、例如测试材料、例如 CAN、I2C 器件连接器。

    我们将从非洲购买这种物品,因此我们需要有确切的物品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    遗憾的是、这些电路板无法购买、因为它们仅为 TI 参考设计。 它们的网页包含您自己制作所需的所有文档和设计输出(CAD 文件、光绘文件等)。

    TIDA-01281可使用 XDS510LC 等标准14引脚 JTAG 仿真器进行编程。 请参阅设计指南第20和21页。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Salil 为您提供的帮助。