This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:运输模式

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881869/bq21061-ship-mode

器件型号:BQ21061

当启用14秒计时器但 CPU 无法执行 i2c 存取时、是否有方法退出运输模式? 这是一个开发问题、我们正在尝试刷写处于运输模式的单元。 例如、我们是否可以更改 IO 状态以禁用14s 计时器? 我们是否需要取出电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当器件处于运输模式时、如果数字未激活、则无法对器件进行编程。 您必须通过插入 VIN 或脉冲/MR 低电平退出运输模式。 当器件退出运输模式时、寄存器复位、因此必须重新启用14s 计时器。