This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS389006Q1EVM:TPS389006Q1EVM

Guru**** 2523110 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134913/tps389006q1evm-tps389006q1evm

器件型号:TPS389006Q1EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANYUSB-TO-GPIO

您好 TI  团队

安装软件(Fusion Digital Power Designer 7.7.8)后、将根据说明手册配置 EVB。 多次尝试后、USB2Any 指示灯始终亮起、但无法连接上部计算机显示屏;打开电源后、两个 LED 指示灯将呈红色闪烁并熄灭;

请向您的工程师寻求帮助。 谢谢你

单击 I2C GUI

中国 TI Engerneer 说这是一个 USB 驱动器问题、需要安装相应的驱动程序软件,所以请提供 USB  驱动程序、非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我正在研究这个问题。 我将在太平洋时间星期一(9月16日)下午2:30之前回复最新消息。  

    此致、

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    适配器是使用 USB2Any 还是使用 TI 的"USB2GPIO"适配器? 据我了解、Fusion GUI 目前仅支持 TI USB 转 GPIO 适配器。  

    此致、  

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我们使用了 USB2any、您的意思是应该使用  USB2GPIO 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果可用、您能否尝试使用 USB2GPIO、并告诉我结果是否发生变化。  

    此致、

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 我需要将  USB2GPIO 应用到中国 TI 团队、并将告诉您测试结果  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  当更改为 USB2GPIO 时,出现错误 。 怎么了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已将此问题提请小组注意。 我将在太平洋时间周一10/17/22下午2:00之前提供更新。 感谢您的耐心等待。  

    此致、  

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我与团队交谈、并提出后续问题。 按下"I2C GUI"按钮后是否出现最近的错误? 如果不能、请尝试按 "I2C GUI"按钮作为第一步。  

    此外、如果 未使用 USB2GPIO2 (USB2GPIO2应包含2022标签)、则会显示"No USB Adapter Found"(未找到 USB 适配器)错误消息。 不必使用  USB2GPIO2、GUI 应与早期 的 USB2GPIO 配合使用。

    此致、  

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 未按下 I2C GUI 时出现错误,使用了 USB2 GPIO 版本2022。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此错误是否在 GUI 启动时发生? 我对支持和转发表示歉意。 这些信息将帮助我更好地向 团队解释问题。  

    此致、  

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 在 GUI,启动时发生的此错误是否存在任何相应的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已向团队通报了有关该问题的详细信息。 我将在明天上午10:00 (太平洋时间)提供更新。 感谢您的耐心等待。  

    此致、  

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    小组 返回后提出了建议。 问题可能是由于 USB 适配器缺少.dll 文件。 是否可以从以下链接下载 dll 并将文件放在 $installer/bin 文件夹中。

    USB2GPIOv2.dll

    此致、  

    Oscar Ambriz