This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489:以@ Vin=Vout=5V、3A 的极低压降电压将 USB-C PD VBUS 输入5-20V 调节至5V

Guru**** 2585655 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489, TPS54302, TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881692/lm3489-regulating-usb-c-pd-vbus-input-5-20v-down-to-5v-with-very-low-dropout-voltage-vin-vout-5v-3a

器件型号:LM3489
主题中讨论的其他器件: TPS54302TPS54308

您好!

我正在尝试找到一个降压稳压器、该稳压器能够通过 USB-C PD 输入(5-20V)为系统电源生成稳定的5V 电压轨。

最关键的输入电压范围是电流为3A 时4.75V<VIN<5V (VBUS 可能变化)、因为降压转换器(FET RDSon +电感器 ESR)的压降很可能会导致电压无效。

例如:

假设降压稳压器在 Vin=5V 时以100%占空比运行、RDSon+ESR_感 应器= 100m Ω(3A 时)、压降电压将为300mV、这对于我们的应用是不可接受的。 当然、在 USB 输入电压低于5V (即4.8V)的情况下、理想情况下、我们将具有相同的"旁路"行为。

我一直在关注 LM3489、因为它符合我们的基本规格、即:

  • 输入电压范围:5-20V
  • Vout = 5V
  • Iout = 3A
  • 100%占空比能力(Vin=Vout 时可能的最小压降)

但我想知道、就压降电压而言、当 Vin = Vout = 5V 时、它的行为是怎样的。

对此器件有什么看法?

是否有其他零件建议可实现上述目标?

谢谢。

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    由于采用 PFET 架构、可实现100%占空比运行。 PGate 通常会从 VIN 摆动到 VIN-5V 左右。 当输入电压为5V (100%占空比)时、pgate 摆幅电压将会增加很长的导通时间。 最终、pgate 电压将下降 至0.4V (典型值)。 由于需要漏源电压以及其他损耗、因此在负载条件下、100%占空比下会出现压降。

    我建议的其他器件是 TPS54308或 TPS54302、它们可以在100%占空比下运行。 此器件是同步电流模式器件。 在100%的占空比期间、只要启动电容器被充电、高侧开关将保持上升状态。 如果耗散、引导电容器将充电、直到它能够打开 HS FET。

    此致、

    Ethan