This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1054:模块中的输出电压低于-5V? -3V 可以是多少?

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: LT1054, LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901310/lt1054-output-voltage-lower-than--5v-in-module--3v-can-be

器件型号:LT1054
主题中讨论的其他器件: LM27761

您好!

我需要从+15V 的输入电压中获得-3.3V 至-2.8V (输出电流小于10mA)的可调输出电压。

空间很小、因此我尝试避免在 LT10i 的输出设置为-5V 后使用线性稳压器、因为我不确定能否获得此电路所需的电压。

您是否知道比 LT1054更合适的电路?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    感谢 您考虑我们的产品。  LT1054是我所在组中唯一支持15V 输入的器件。 如果您可以从5V 或3.3V 等较低电压轨获取输入、则可以考虑使用 LM27761对输出电压进行编程。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    首先感谢您的快速响应、
    第二、 什么是更好的解决方案?:
    使用线性稳压器将电压从+15V 降低到+5V、然后使用 lm27761
    或者、使用 lt1054获得-5V、然后使用线性稳压器

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    问得好。  在我看来、如果您考虑以下因素、LT1054后跟线性稳压器似乎是更好的解决方案:

    (1)需要较低电压的线性电路、这意味着成本更低。

    (2)线性电路将处理15V 至~5V 直流压降的另一种选择所具有的更低功率损耗、因此功率损耗更高。

    (3)更好的输出调节

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Youhao、

    我将遵循您的建议

    此致