This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62290:加速因子

Guru**** 1280510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62290
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873912/tps62290-acceleration-factor

器件型号:TPS62290
您好!
您能否告诉我温度湿度测试的加速因子公式?
我在以下 URL 中找到了加速因子的公式。 但是、它不包含湿度系数。
温度变化 FIT
此致、
加藤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要在内部进行检查、我会告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso - San:

    感谢您的快速回复。

    我期待您很快提供详细信息。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San:湿度建模的可靠性模型与硅电源建模常用的模型不同。

    温度湿度测试以腐蚀为目标、汽车电子委员会使用的一个模型是"Hallberg-Peck "、您可以在 AEC-Q100的第40页上找到它 、请参阅 http://www.aecouncil.com/Documents/AEC_Q100_Rev_H_Base_Document.pdf   

    JEDEC 和 AEC-Q100要求偏置湿度测试的最低质量为1000小时85泰铢或264小时@ 110 C BHAST 或96小时@ 130°C BHAST。  

    另外需要考虑的是、对于功率器件、在通电时可能会从器件中烘干水分。 因此、如果您具有较长的功率占空比、则器件可能在几小时后变干。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果页面不匹配、请参阅表 A7.1中的"Hallberg-Peck "计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan San、您好!

    感谢您提供详细信息。

    TPS62290是一款功率器件,您能不能告诉我们,如果对功率器件进行温度湿度测试,我需要特别做些什么?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只能向您提供有关 TI 如何运行偏置湿度测试的信息、该测试符合 THB JESD22 A101或 BHAST JESD22 A110标准。  

    在测试期间、我们的目标是部件小于200mW。 在测试期间、器件偏置至 Vmax、但未启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan San、您好!

    感谢您的回答。

    我知道。

    此致、
    加藤