This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV702:TLV70233低功耗模式故障

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV702
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163255/tlv702-tlv70233-low-power-mode-fail

器件型号:TLV702

e2e.ti.com/.../power-IC-low-power-mode-fail-record.xlsx

尊敬的  

 客户 在  大规模生产阶段使用 TLV70233,6000件产品中有1000件存在问题。      sch 是否存在任何设计风险,您能否  帮助  检查 sch 和 调试 报告?

  提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、  

    我对延迟回复表示歉意。 感谢您分享此信息。  

    PCB 设计是否有任何变化?  

    此外、是否已彻底清洁 PCB 板? 通常情况下、装配体中可能仍有一些树脂或其他残留物。 确保电路板得到了高度清洁。  

    此外、在原理图中、TLV702具有以下引脚排列:  

    引脚1:VIN

    PIN2:GND

    引脚3:CS  

    PIN4:依据

    引脚5:输出电压

    但是、SOT-23版本具有以下引脚排列:  

    从电气角度而言、电路本身是正常的。  

    此外、我看到有 BJT、是否已验证它是否也正常工作? 是否可以移除 BJT 并可能移除 R109、并将 R108或焊料保持在较短的 R108位置、以便在 EN 和 VIN 之间建立直接连接、从而测量电流消耗?  

    最棒的  

    Edgar Acosta