This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754-1:过流保护

Guru**** 2747365 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754-1, TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874185/tps23754-1-over-current-protect

器件型号:TPS23754-1
主题中讨论的其他器件: TPS23754

您好 TI

我想知道 TPS23754-1上是否有 OCP。 如果 POE 喷油器保护装置未激活、如何保护自身? 谢谢你。  

BR

伦尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiou、

    TPS23754器件包含多种保护特性、例如热关断、电流限制折返和稳健耐用的100V 内部开关。 内部热插拔 FET 也具有电流限制。

    此外、需要在输入端使用 TVS 二极管来处理一些瞬变。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    我们使用不具有 PPD 引脚的 TPS23754-1。 它是否 会影响热关断、电流限制折返或内部热插拔 FET 的电流限制等任何保护功能? PPD 可能与保护密切相关。 我们的客户希望确认、如果发生任何短路、我们的输出设计 POE 12V 输出是否具有电流保护。

    BR

    伦尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lenny、

    不、不会。 PPD 允许使用电阻分压器对 UVLO 开启值进行编程。 如果不使用、保护仍然存在。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师