This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCPA10515D:UCC12040和 DCPA10515D 之间的差异?

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC12040, DCPA10515D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881690/dcpa10515d-the-difference-between-ucc12040-and-dcpa10515d

器件型号:DCPA10515D
主题中讨论的其他器件:UCC12040

大家好、

对于 UCC12040和 DCPA10515D 之间的差异、您是否会给出一些建议? 受管制和不受管制的含义是什么?

非常感谢。

BR

Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    UCC12040具有一个控制环路、可监控 VISO 和输出负载。 DCPA10515D 采用开环设计、具有固定的输入和输出电压、因此无需控制环路。

    此致、

    Ethan