This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:使用 EV2400进行编程

Guru**** 2475110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ78350-R1, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163645/bq78350-r1-programming-with-ev2400

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350EV2400BQSTUDIO

如果已经得到了答复,我对此表示歉意,但我在寻找明确的答案方面遇到了一些困难。

我尝试对 BQ78350-R1芯片进行编程;我有自己设计的 BQ78350芯片所在的 PCB。 我最近购买了 EV2400。 我购买了一些 TSSOP-30分线适配器板来隔离 BQ 芯片、以便能够进行编程。 由于 EV2400中包含 MSP 芯片、所有编程都可以通过 EV2400完成吗?还是需要通过单独的微控制器对其进行编程? 我已经浏览过数据表、对我来说似乎有点不清楚。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    可使用 EV2400完成编程(BQStudio 中有一个固件编程屏幕)。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1最后后续行动:  

    您能否向我指出可帮助我使用 EV2400对 BQ 芯片进行编程的任何资源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、  

    它非常直接。 本 EVM 用户指南的第5.5节介绍了相关步骤。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvu925c/slvu925c.pdf

    Matt