This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:TPS7A02与 TPS7A03

Guru**** 1555290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05, TPS7A02, TPS7A03
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881570/tps7a02-tps7a02-vs-tps7a03

器件型号:TPS7A02
主题中讨论的其他器件:TPS7A05TPS7A03

亲爱的 Sirs、您好!

您能否指出 TPS7A02与 TPS7A05之间的推论(除 IQ 之外)。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    以下是这3个器件之间的差异、不包括 IQ。

    瞬态响应:

    TPS7A03具有最佳瞬态响应、其次是 TPS7A02、然后是 TPS7A05。

    与 TPS7A05相比、TPS7A03和 TPS7A02具有更阻尼的瞬态响应。

    TPS7A03的电压偏差低于 TPS7A02、但稳定时间大致相同。

    成本。 1K 价格(1000件):

    TPS7A05 = 0.18美元

    TPS7A03 = 0.29美元

    TPS7A02 = 0.49美元

    输入电压范围:

    TPS7A05 1.4V 至5.5V 的输入电压

    将 TPS7A02和 TPS7A03的输入电压从1.5V 更改为6V

    输出电压范围:

    TPS7A05 0.8V 至3.3V 的输出电压

    TPS7A02和 TPS7A03 0.8V 至5V 输出电压

    压降:

    TPS7A05的压降低于 TPS7A02和 TPS7A03。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric、下午好

    感谢您的详细回答。

    有关 TPS7A05的更多信息、您是否会推荐用于新设计。 是否接近 EOL?

    我知道所有模型都是引脚兼容的、因此这不会成为仅仅了解生命周期的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    TPS7A05于2018年发布、仍处于生命周期早期。 它不在 EOL 附近。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢!!