This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:TPS62840使能

Guru**** 2522930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892662/tps62840-tps62840-enable

器件型号:TPS62840

尊敬的团队:

TPS62840是否可以直接连接到 MCU GPIO (3.3V)?

我在 E2E 上看到有人说、当连接使能到其他电源而不是 VIN 时、使能在 UVLO 时仍然有效。 请帮助确认、谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    是的、只要 GPIO 作为输出引脚运行、向 EN 引脚发送高电平或低电平信号、它就应该起作用。

    此致、

    Excel