This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:在 COV 事件之前停止充电(与 BQ76930结合使用)

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163420/bq78350-r1a-charging-stops-before-cov-event-in-combination-with-bq76930

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1BQSTUDIO

您好、TI 团队、

对于电池组(7S1P)、我们设计了使用 BQ78350DBT-R1A 和 BQ7693000DBT 的 BMS。

通常、BMS 仍然正常工作。  

但 电池组无法充满电。 这意味着 SoC 设置为100%、尽管每个电池的电压仅约为4050mV、但 COV 设置为4250mV、并且每个电池的典型充电终止约为4200mV。

我们使用容量为2500mAh 的 BAK N18650CNP、并使用 ID 2447对特定化学成分进行了编程。

在电压为294V 的情况下充电时、该过程在每节电池4050mV (电池组电压为283V)时停止。 SoC 处于100%、剩余电量等于完全充电容量。

但令人震惊的是、FCC 仅为1700mAh。 我本来希望这 大约为2500mAh。

 在我的研究中、我注意到 FCC 将在放电期间进行调整。 因此、如果电池的负载电压仅达到4050mV、则很明显、放电容量小于2500mAh。

我再次对 Chemistry 2447进行了编程、但 FCC 未设置为2500mAh。 (我不知道这是否正常工作)。

 

您能告诉我为什么充电已经在每节电池4050mV 的电压下停止、并且在每个电池4、2V 的电压对应于29、4V 的充电电压之前不充电。

是因为 SoC 仍然设置为100%、因为已达到 FCC、还是有其他原因?

或者、我是否必须更改"数据存储器"中的 somingsing?

可能是化合物存在任何故障(可能我忘记了一些设置)?

另外、令人印象深刻的是、如果在充电停止为每节电池4050mV 后的短时间内开始放电、则电池的充电电压最高可达4200mV、并且仅在4250mV 的 COV 处停止。

但在电池放电期间、FCC 再次未设置为大约2400mAh、我使用电子负载进行了测量。

那么、我可以/必须更改什么、以便在每个电池的充电电压为4200mV 或设置4250mV 的电池过压事件之前对电池进行充电?

如果您需要一些设置文件、请告诉我。

感谢您的支持

Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    对化学成分进行编程不会设置 FCC。 您应该为电池设置设计容量和已学习的完整充电容量设置为2500。 希望您还按照《使用 BQ78350-R1指南》中的步骤查找 CEDV (补偿放电结束)参数并对其进行编程-这对于精确的监测非常重要。

    至于充电为什么会提前停止、调试这种情况的最佳方法是使用 BQStudio 在充电期间收集日志文件(单击主屏幕上的 Start Log 按钮)。 日志文件将显示所有器件寄存器的状态、因此应显示停止充电的原因。 此外、将您的寄存器设置保存到要共享的.gg.csv 文件、以便我们可以查看您的任何设置是否有问题。

    此致、

    Matt