This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73601-EP:辐射报告

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS73801-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874654/tps73601-ep-radiation-report

器件型号:TPS73601-EP
主题中讨论的其他器件:TPS73801-SEP

Hallo、

TPS73601MDCQREP 是否有辐射相关(TID 或请参阅)测试报告。 我可以找到 TPS73601MDBVREP 的 SEE 报告。 这两种封装都不同。  连同这一情况,我将附上我得到的报告。 请向我提供所需的报告。

谢谢、此致、

Vijie2e.ti.com/.../TPS73601see-test-from-texas-instruments.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viji、

    我们不对我们的商用或 EP 型号器件进行辐射测试。  您参考的 SE见 报告未经 TI 认可或生成。

    TI 无法共享任何器件的晶圆、芯片和工艺详细信息、因为这些信息是专有信息。 通常、航天器件与非航天器件(包括军用和 EP 级产品)之间存在差异。 这些差异可能表现为工艺、布局或设计变更。 这样做是为了提高航天器件的辐射性能。 请注意、尽管电气性能相同、但与航天级器件相比、非航天器件的辐射性能可能会显著降低。 此外、非空间器件上存在多种因素、使其对空间应用具有风险。 一些重要因素:

    -          无单一受控基线:转化为辐射性能的高可变性(商业产品)

    -          主要使用铜键合线:对于航天环境可能不可靠(商业产品)

    -          未在批次级别进行辐射测试:获得辐射水平较差的器件(非太空产品)的风险很高

    如果您需要符合辐射标准的组件、我们可提供具有辐射特性的低成本、增强型航天级 TPS73801-SEP LDO。  它是宽输入电压 LDO。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水