我有一个使用 TPS22918的设计。 我查看了数据表、但不完全了解值选择。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps22918.pdf
这就是我遵循数据表上的设计参考的原因。
我的设计:
VIN = 3.3V
负载电流= 400mA
第17页建议使用 Cin > Cout 10次。
这就是我选择 Cin = 10uF 和 CL = 1uF 的原因
CT=1000pF
输出电压和 QOD 之间的 Rext = 330欧姆(1ms 下降时间)
在测试 QOD 功能时、第18页上的奇怪现象是、
一些测试使用的 Cin = 1uF 且 Cl = 10uF、这与第17页的建议相反。
如果这些值对于我的设计而言足够好、请推荐。
非常感谢