This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:如果未使用第2轨、如何处理未使用的引脚?

Guru**** 2766515 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LM25141, LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162490/lm5143-if-2nd-rail-is-not-used-how-to-process-the-unused-pins

器件型号:LM5143
主题中讨论的其他器件: LM25141LM25148

您好!

如果未使用 LM5143第二轨、我是否可以知道如何处理未使用的引脚?

请提供建议!

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    如果 EN2为低电平、则第2个通道关闭、不会进行切换。 因此、电源和栅极驱动器 HO2、HB2、SW2和 LO2均可连接到 GND (未安装引导二极管)。 对于 COMP2、FB2、VOUT2和 CS2也是如此、所有这些都连接到 GND。

    PS:我们有等效的单通道控制器、例如 LM25141、LM25148。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim。

    因为 HO2、HB2、SW2和 LO2是输出引脚、我是否也可以将这些引脚悬空?

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    没关系。 当 EN2为低电平时、HO2被拉至 SW2、LO2被拉至 GND。

    此致、

    Tim