This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5164:具有负输出和耦合电感器选择的 Fly-Buck

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881495/webench-tools-lm5164-fly-buck-with-negative-output-and-coupled-inductor-selection

器件型号:LM5164

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我计划从单个正电源(+40V)获得分离轨(+/-19V、每个0.4A)。 接地端应是输入和输出端的公共端。 我想知道以下概念是否起作用:

第二个问题是有关耦合电感器选择的问题。 我正在 WEBENCH 中进行简单 LM5164降压转换器的设计。 我可以采用相同的电感值并放入具有相同并联电感值的电感器吗? 在本例中、直流电流额定值如何?

另一个问题是有关电感器直流电流的问题。 在 WEBENCH 设计中、软件显示了建议的直流电流为2.5A 或更高的电感器。 尽管 L IPP 仅为0.2A。 为什么需要如此大的电感器?

希望我不要问太多愚蠢的问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilya、

    1.是的、这是一个选项。 您可以将 GND 置于隔离式输出的任何位置。

    2和3。 此应用手册 应回答您的问题、并提供有关设计 Flybuck 转换器的更多信息。

    这里没有愚蠢的问题:)

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    感谢您的回答。 根据应用手册、我获得了以下案例图:

    Vin (max)= 45V
    输出电压= 19V
    IL1 = 0.4A
    iL2 = 0.4A
    Fsw = 300kHz
    iSwPeak = 1.25A

    计算结果如下:

    DIL1 = 0.9A、建议 L1 = 40.65uH。  

    对于所选的220uH 电感器、我得到 DIL = 0.166A。 因此总电流为0.4A + 0.166A = 0.566A。 我在其他论文中看到、最好选择额定 IC 最大电流限制的电感器、在我的案例中为1.25A。 但是、WEBENCH 坚持认为电感器应该为2.5A 或更高。 软件中是否有错误或我的计算中是否有错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilya、

    最大高侧电流限值为1.75A (典型值为1.5A)、因此在软短路情况下、其额定电流应为1.75A。

    WEBENCH 稍微保守一点、它还建议现有器件满足或超出要求。

    Sam