尊敬的社区
你好! 我正在为 BMS 构建原理图、这些电路将连接到4节串联的 LFP 电池(总电压为12.8~14.4V/3A)
输出电流的标签要求具有4~8Ah 的放电速率、但我在选择 CHG 和 DSG 晶体管值时遇到了问题。
我随机选择了一些晶体管来填充空白部分、但我需要帮助找到合适的 FET、并检查我的原理图是否合理。
你们能帮我解决这个问题吗? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hojung、
我注意到原理图中有几个项目:
对于 FET、可能会选择 FET 的热属性而不是电流。 许多电池都是自包含电池、散热可能极少、在这种情况下、您可能需要低 RDSON 电阻、以便电池内部的热量非常小。 在保护开关期间、您可能希望 FET 中的过载处理热量。 如果您有良好的散热器可用、则可以使用成本更低、裕度更小的 FET。 您通常需要一个 Vgs 限值为+/- 20V 的 FET、Vds 限值可能为电池电压的150%至200%、具体取决于您是否希望 FET 抑制瞬态。 如果您正在设计最大电压为14V 的电池、您可能会选择25V 或30V FET。 因此、这不是我想要给出的简单答案、但有许多注意事项、您需要根据对您的设计最重要的内容进行选择。
请务必查看 CHG 驱动电路数据表中的第10.1.1.2节。 对于14V 电压、您应该能够使用您绘制的电路。 如果 DSG 关断且 PACK-在 CHG 为低电平时被拉至 PACK+、则 FET 应该是安全的、但应考虑您的电池组是否会发生瞬变、这可能需要额外考虑。