This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A19:对于输入电压低于1.8V 的情况、PG 不工作

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892541/tps7a19-pg-not-working-for-vin-under-1-8v

器件型号:TPS7A19

根据测量结果、 如果输入电压低于1.8V、PG 将无法正常工作。 数据表中未记录此 PG 特性。

数据表中的图12显示了 PG 信号、具体取决于 Vin 变化导致的 Vout 变化。 但是、如果上拉电阻(PG 上)来自另一个独立的电压、则当 Vin 降至 aprox 以下时、PG 随时处于活动状态。 1.8V。 如果使用 PG 对多个电源进行电源定序、则这种行为会产生很大影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiri、

    PG 信号取决于使能电压。
    如电气特性表中所述、确保器件被启用的最小高电压为1.7V。
    器件必须超过使能引脚上的1.7V 才能开启器件、并且电源正常功能才能运行。

    谢谢、

    斯蒂芬