This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:使用 MCU 控制 tps54531

Guru**** 2385340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890607/tps54531-control-the-tps54531-with-a-mcu

器件型号:TPS54531
我尝试通过来自 MCU 的模拟信号来控制输出电压 、它实际上更改了输出电压、但当我施加一个可提取更多电流的负载时、电压会下降 、因此我询问是否可以这么做、或者是否有其他类型 稳压器、我可以通过 MCU 对其进行数字控制、但可以提供24V 电压和大约5A 电流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以分享原理图和波形吗?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图、但遗憾的是、我没有输出波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您想要调整的输出电压范围是多少?   当您添加负载时、输出电压是多少? 它的值是多少?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要调节的输出电压范围为0到24V,当我添加负载时,输出电压会一直下降,直到达到0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电压为24V、该转换器无法支持100%占空比、因此无法实现24V 输出电压。

    如果您将输出电压调整为5V 或12V、然后添加负载、它是否仍然存在此问题?

    肖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我知道我需要提供超过24V 的电压才能获得输出端的24V 电压。但是、当我调整 GPIO14的占空比以获得5V 输出时、仍然存在相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图看起来不错。 请分享布局、让我们来回顾一下。

    您可以尝试删除 MCU 信号、保持默认输出、然后检查是否仍然存在相同的问题。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    不幸的是、我现在还没有拥有布局、但如果有任何提示、那将会更好。

    此外、我尝试移除 MCU 信号、输出即使在负载下也保持稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youssef,

    由于您已确认器件在移除 MCU 信号后工作良好、您是否可以尝试在 FB 引脚处更改 RC 滤波器的镜像?

    e2e.ti.com/.../slyt777_5F00_Methods-of-output_2D00_voltage-adjustment-for-dcdc-converters.pdf