This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121A:VSYS 调节

Guru**** 2583905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163387/bq25121a-vsys-regulation

器件型号:BQ25121A

Team 大家好、 我想将 BQ25121A 与电池一起使用、并且想知道、即使电池电压为3V、VSYS 也能在3.3V 下调节。

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    SYS 拓扑严格来说是降压转换器、而不是降压/升压拓扑。 如果您是通过严格的电池供电、则 VSYS 只能与电池电压一样高。

    此致、

    Juan Ospina