This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:建议使用分立式充电器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z60, TPS3839, BQ24600, BQ40Z50, BQ29209, BQ25883, BQ25886, BQ25713, BQ24171, BQ25892, BQ24170, BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900696/bq40z50-r2-discrete-charger-recommendation

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ40Z60TPS3839BQ24600BQ40Z50BQ29209BQ25883BQ25886BQ25713BQ24171BQ25892BQ24170BQ24133

您好!

根据这个论坛主题: https://ticsc.service-now.com/csm?id=csm_ticket&table=sn_customerservice_case&sys_id=efb59adb1b1e8cd4d355ca217e4bcbaa&view=csp & https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/875348/3238382#3238382 ; 由于 建议对 BQ40Z50-R2和分立式充电器进行 BQ40Z60的更改 、因此我还想问您是否推荐使用分立式充电器 IC、因为众所周知、该 IC 还具有低辐射、可与 BQ40Z50-R2良好配合使用。

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了详细了解我们的应用、我看到选择的充电器与 TPS3839或 BQ24600相当、但似乎有很多选择、因此我希望获得一些反馈并根据我们的需求选择实际的充电器 IC。  

    我们的应用使用2节串联的 US21700VTC6A 电池。 标称电压为3.6V、但电池充满电时可为4.2V。 3.6V 时的标称容量为4100mAh。 如果需要任何其他信息、请告诉我。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一件事是、我不确定 BQ40Z50甚至是我们的应用所需的正确 IC。 例如 、我还看到了 BQ29209。 也许这会是更适合我们应用的监控 IC? 但是、该 IC 是否还支持充电、我想这是主要问题?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Chris:

    我建议我们的充电团队更好地回答您的问题。 我将移动您的线程、以便他们可以查看。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我不知道监控器/保护器/监测计/充电器集成 IC。  借助更多信息(充电器输入电压和电流、所需充电电流、主机控制或独立)、我可以推荐充电器。  要确认、是否有2节串联电池提供8.4V 的端接电压?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。 是的、当电池充满电时、最大电压为8.4V。 当标称值时、它更像是7.2/7.4V。 更具体地说、我们正在寻找 BQ40z60的替代产品。 我们被告知使用 BQ40z50和分立式充电器、因此我想确定替代充电器将替代 BQ40z60内部的充电器。  因此、它应该具有与那里的内部规格相似的规格。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    我可以提供帮助、但我需要更多信息:

    输入电压范围

    最大所需充电电流

    主机(I2C)控制或独立、可通过电阻设置的充电器

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    感谢您的回复。  

    输入电压范围:每节电池3.2V 至4.2V。 由于电池组是2节串联电池、因此其范围为6.4V 至8.4V。

    最大所需充电电流:1C:4A

    充电器:也许是独立的、但我们在这里没有严格的要求。 理想情况下、简化器和较不复杂的选项、我认为它是独立的、需要较复杂的支持电路。 主要要求是具有良好或低 EMI 的东西。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    对于输入电压、我需要充电器的电源电压、例如5V USB、12V 壁式电源等

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    哦、我假设充电器是基于 IC 的、就像一个小芯片。 情况不是这样吗?

    如果它是 IC、我们将5V 作为输入。 也可以根据需要产生更高的电压。  

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    从5V 变为8.4V、TI 的升压充电器 IC 数量有限:

    BQ25883主机控制- 2A 充电器电流-需要2个并联(还有独立版本 BQ25886)。

    具有外部 FET 的 BQ25713主机控制型控制器

    如果您可以将输入电压升至至少9V、我们有多个基于降压的充电器可以正常工作、其中包括以下两个:

    BQ24171独立式4A 充电器

    BQ25892主机控制型5A 充电器

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff。

    那么、如果我们使用 BQ25883、因为它看起来最简单、那么两个充电器 IC 并联以满足4A 充电要求有哪些缺点? 这对 IC 或电池都是危险的吗? 我们需要某种二极管保护来防止电流流流回充电器、还是这不是一个问题?

    此外、它还会并联到 BQ40z50、我假设是吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    您可以将 BQ25883 BAT 引脚连接在一起、但不能将 SYS 引脚连接在一起。  您是否甚至需要 SYS 输出来驱动其他系统电路?  如果是、则只能使用其中一个充电器中的 SYS。   任何系统负载 都可以降低充电电流、SYS 电压将是 MINSYS 中的较高值或略高于调节电压。  此外、我刚刚重新进行了数学计算、2个并联的 BQ25883将难以提供高达8.4V 的4A 电流。  其最大输入电流为3.2A、您将需要高于8.4V*4A/5V = 6.72A/=3.36A 的电流才能从每个电流中获得2A 的充电电流。   您需要将充电器输入电压提高到至少5.5V。    

    在输入侧、您需要确保一个充电器的 VINDPM 功能设置为高于另一个充电器。   完全披露、我们从未并联此升压转换器、但已成功地使用我们的多个降压转换器实现了这一目标。  我认为没有理由不这样做。

    如果您仍需要更改输入电源、我认为创建 一个9V+电源并并行使用2个 BQ2402可能是更好的选择。  如果9V+电源的系统负载不大、则可以简化到下图、甚至用二极管替换 FET Q1。  另一个优势是 BQ24133 与 BQ24170 4A 充电器引脚相同。  因此、当将良好的散热接地区域连接到充电器的 IC 外露焊盘时、您可能会发现170不会变得太热、您只需要一个充电器。

    此致

    Jeff