This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:引线框的 TPS54531额定电流

Guru**** 2525050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880543/tps54531-tps54531-current-rating-for-lead-frame

器件型号:TPS54531

您好的支持团队  

由于引脚宽度仅为0.5mm、我的客户询问 0.5mm 引线框是否可以覆盖5A 额定电流?

 我们是否有引脚宽度与电流额定值相关的公制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该 IC 已使用了这么多年、请放心。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、  

     我们是否有关于引脚宽度与电流额定值的指导?

    我的客户更关心安全要求  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我们没有此材料。 我真的不认为这是一个问题。 该封装足够大。 对于 QFN 封装、引脚更加靠近、但电流可能会更高。

    如果此封装存在高风险、我们不会发布此器件。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、  

    客户要求覆铜线厚度、因为他们担心5mm 引脚的重量宽度不会涵盖4A 额定电流

    请提供相关文件证明  

    非常感谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有这种材料。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    团队中有人支持此案例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    任何意见、我的客户正在等待  

    非常感谢