This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:输出电容值

Guru**** 2523420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300, TPS7A83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874458/tps7a8300-output-cap-value

器件型号:TPS7A8300
主题中讨论的其他器件: TPS7A83A

你好  

TPS7A8300是我们最喜欢的 LDO 之一、因为它集良好的 PSRR、低噪声和小压降电压以及小型封装和良好的热性能于一体。  

但是、最近我们看到客户对非常小的产品的需求增加、尤其是在高度。 这导致了我关于 LDO 输出电容器选择的问题:

数据表建议至少使用22uF 陶瓷电容器。 我发现的最短22uF 电容器为1.6mm。 我需要最大为1mm 的电容器 因此、我想并行使用2或3个 GRM188Z71A106KA73D。 输出电压通常为3.3、1.8、1.2、0.9V (主要用于为 TI DAC 供电)

注意:由于温度原因。 我们仅使用 X7R 或更高类型。  

您能不能就这些输出电容器的 LDO 性能提出建议? 足够2还是需要3个? 您可以对此进行仿真吗?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Izik、

    感谢您、很高兴您喜欢 TPS7A83。

    在并联使用较小的电容器以允许较低 Z 高度的组件的同时仍满足最小电容指导原则、这一点没有任何问题。 我会将您的板计划为3个并联、如果您的测试建议您可以移除一个、那么您可以稍后再移除。  

    注意:为确保稳定性、当我们进行仿真时、使用最小 ESR 值、因为仿真电容器动态特性以及 LDO 性能需要相当长的时间。  

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您(非常)快速响应。  

    当数据表建议使用22uF 电容器时、很明显、LDO 将看到较低的值、具体取决于直流偏置和温度以及所选电容器的类型。  

    您能否告知、正确运行 LDO 所需的最小电容(在直流偏置和温度电容降低后计算得出)是多少?

    为了确保稳定性、最小 ESR 是多少?  

    再次感谢

    伊兹克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Izik、

    TPS7A83A 数据表在输出电容上的显示更加清晰:

    这两个部分之间的差异是 VBIAS、EN 和 VIN 的序列。 非 A 版本具有可靠性、而 A 版本不具有可靠性。  

    在这里、假设使用陶瓷电容器、它建议使用10uF 电容。

    在我们的仿真过程中、我们假设最小 ESR 为~5m Ω。 您的布局将对有效 ESR 产生影响、因此我建议在电路板上至少放置3个 ESR 的焊盘。 如果您愿意、我们可以向您发送 EVM、以便在您的特定负载条件下试用。  

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅我要使用的电容器的 ESR 图。  

    在1MHz 时、ESR 为4m Ω、如果我并联使用3个电容器、则会得到1.33m Ω、小于最小值。 1MHz 频率下的 ESR 是否可能导致稳定性问题?  

    此外、我将连接电路板另一侧的电容器、因此将有一个穿孔过孔 (电路板厚度为1.2mm)、这可能会在电容器之前增加一些寄生电感。 过孔将直接放置在 LDO 的输出引脚后面、因此除过孔外的布线长度最小(~10mil)。 您认为它可能会影响性能吗?  

    谢谢  

    伊兹克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Izik、

    我能够确认该器件的仿真假设是理想电容器(即0阻抗)。 只要保持10uF 的总电容、器件就会稳定。

    具有类似的坚固布局、似乎您已经在进行规划、这只有助于确保这一点。

    此致、