This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:NC 引脚27的连接

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163406/bq40z80-connection-of-nc-pin-27

器件型号:BQ40Z80

您好!

对于 BQ40Z80、引脚26是 DSG、可为7节电池提供42V 电压。 引脚27是 NC 引脚、它与 BQ40Z80EVM 接地。

引脚26和引脚27之间的距离仅为0.2mm。 在本例中、我们要求42V 的最小爬电距离为1.2mm。 我们无法满足42V 的爬电要求。

引脚27 NC 需要连接什么? 必须端接至接地端、还是可以保持开路(未连接)?  

谢谢、

Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    您可以在数据表中看到、这些引脚未在内部连接、您可以将其悬空。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我能否知道 EVM (演示板)中引脚27未在内部连接的原因?  

    谢谢、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    EVM 原理图可用作指南、如果您愿意、也可以将其接地、如 EVM 原理图所示。

    此致、

    Wyatt Keller