请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28064A 关于 GDA 和 GDB 的绝对最大值(连续输入电流:±25mA)、这是否意味着 RMS? 还是平均?
2、 GDA 和 GDB 的绝对最大值是多少峰值电流?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
关于 GDA 和 GDB 的绝对最大值(连续输入电流:±25mA)、这是否意味着 RMS? 还是平均?
2、 GDA 和 GDB 的绝对最大值是多少峰值电流?
你(们)好
对于问题1、 GDA 和 GDB 的绝对最大值(连续输入电流:±25mA)是指连续直流电流。 在将 GDA 和 GDB 连接到 MOSFET 栅极的典型应用中、电流是脉冲的、而不是连续电平、因此 FET 的峰值驱动电流要高得多。 绝对最大值表中的脚注(5)突出显示了这一点。
对于问题2、内部栅极驱动器的规格位于数据表电气特性的第7页顶部。 引脚上的内部电阻应防止峰值栅极驱动电流超过 IC 中的任何限制。 通常、如果栅极驱动器拉电流或灌电流过大、则首先超出结(TJ)的热限值。
FET 栅极驱动的主要设计注意事项是确保它在最坏情况下的最慢时间足够快地打开/关闭。 当 GDA、GDB 上的电阻为低电平和高电平时、您可以确保 FET 在所有设计中正确关闭。
此致、
Eric