This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:需要输出电流3A 的解决方案

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS63802, TPS63806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899676/tps63020-need-solution-for-output-current-3a

器件型号:TPS63020
主题中讨论的其他器件: TPS63802TPS63806

您好!  

我具有以下降压-升压 要求

VIN = 4.5V 至5.5V

VOUT=5V

输出电流为3A。

我可以将 TPS63020器件与1uH 电感器配合使用吗?

如果不是、请向我建议一个解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sajna、

    在这些条件下、TPS63020无法支持3A 电流。 TPS63802可以、但热性能可能会有点紧张。

    3A 输出电流是连续的还是以脉冲为单位?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    感谢您的快速响应。

    3A 是连续的。

    TPS63020的数据表显示它支持4A 开关电流。 因此、它应该支持3A 的负载电流、对吧? 如果我错了、请纠正我的问题。

    我 还检查了 TPS63802的数据表、其中显示它将支持高达2A 的电流。

    请确认吗?

    如果您确认我的器件符合我的要求、那将会很有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sajna、

    这取决于器件开关电流限制如何转换为最大输出电流。 TPS63802是一款更新的器件、与 TPS63020相比、它具有更高的开关电流限制、更低的开关 RDS、ON 和更好的热属性。 TPS63020无法支持图1中其数据表所示的持续输出电流。 TPS63802可支持持续输出电流、如图14中的数据表所示。 但请注意、这是在室温下使用推荐的布局在 TPS63802 EVM 上测量的。  

    TPS63806可以支持稍高的电流、但它采用 BGA 封装。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    TPS63020支持5V 输出的最大电流是多少

    输入范围为4.5V 至5.5V。

    在我的设计中、我将 TPS63020用于2.7A 输出。 我要继续吗? 或者需要将我的设计切换到 TPS63806?

    此致  

    sajna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sajna、

    当输入电压= 4.5V (最坏情况)、输出电压= 5V 时、TPS63020的最大输出电流约为2.5A

    当输入电压= 4.5V 至5.5V、输出电压= 5V 时、TPS63806可支持3A 电流

    此致、
    密耳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sajna、

    我们尚未听到反馈、因此我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答案、或者在锁定这个线程时打开一个新线程。

    此致、
    密耳