This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 哪种线性稳压器最适合3.3V 固定输出电压和2A 以上的输出电流

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324, LM1117, TLV8544, BOOSTXL-TLV8544PIR, LM2596, LM117, LM1085, TPS74901, TPS7A92

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873650/which-linear-regulator-is-best-for-fixed-3-3v-and-greater-than-2a-output

主题中讨论的其他器件:LM324LM1117TLV8544BOOSTXL-TLV8544PIRLM2596LM117LM1085TPS74901TPS7A92

各位专家:

目前、 我正在使用 ESP8266为 PIR 和烟雾传感器工作、我有自己的 PIR (IRA-S210ST01)设计、它使用 LM324放大 器连接 LM1117电源。在这里、我遇到了 ESP8266 WIFI 自动断开的问题、这就是为什么我选择 BOOSTXL-TLV8544评估板、然后我的演示模块现在可以正常工作的原因。 因此、我决定将 BOOSTXL-TLV8544 PIR 原理图用于 PIR 设计、我需要对以下疑虑进行澄清、

此主题显示了我之前的问题、即我为何选择 TLV8544放大器 https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/867310/3221664#3221664

1.我已经更改了 PIR 传感器、   如果传感器的更改在这里造成问题、我将使用 IRA-S210ST01而不是 IRS-B210ST01、并使用相同的 BOOSTXL-TLV8544PIR 原理图。  

我已经使用 LM2596稳压器设计了演示模块、但这会在输出中产生大量噪声、因此我无法从 BOOSTXL-TLV8544PIR 评估板获取恒定输出、然后我更改了 LM117、现在工作正常、 但我想通过 Microchip 的 RE46C191添加非电离(基于 IR&光电二极管)烟雾传感器、因为 TI 没有类似的 IC、因此 我需要为此 设计固定电源(3.3V、 和>2A)、在这里、我对为该设计选择正确的线性稳压器有一点困惑、因此请帮助您找到符合我要求的低成本内衬稳压器。  

此致

kannannatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kannan、

    感谢您的到来。 您能否在此处提供有关输入电压源的更多详细信息? LDO 需要处理的预期 VIN 范围是多少?

    对于较低的 VIN 范围、我建议查看 TPS7A92和/或 TPS74901。 如果需要更高的 VIN、则 LM1085是一个支持>2A 输出电流和 VIN>12V 的选项。 请告诉我这些选项中的任何一个是否可行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的建议、我从中国购买了用于 LDO 输入的电压适配器(230V-AC 至12V/5V DC)、因此在这里输入电压不是问题、我可以选择12V/5V 适配器、 TPS 系列 LDO 没有固定电压类型、但 LM1085在这里有固定电压模型、我对此有一些疑问  

    例如、如果我选择 TPS7A92并将 R1-3.57K、R2-1.15k 设置为3.3V、 那么我的交流/直流适配器会向 LDO 提供4.5V 至5.5V 的振荡输出、在这里、我会获得恒定电压3.3或变化的输出。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kannan Natesh、

    只要您选择正确的输出电阻器来设置 输出电压、LDO 将始终尝试调节至恒定输出(输出不会变化)。 您不应担心输出随 输入电压变化或摆动。