请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS43060 大家好,我的问题是关于数据表中的直流增益表达式,特别是9.2.1.2.13节中的方程式37 --不清楚乘法器3/40来自哪里。 而数据表第5页的第7.5节"电气特性"中的 G_EA 值为1.1m Ω。 补偿器 R、C 因我使用的数字而异。 如果这个团队的某个人能帮我解决问题、那将会很棒。
谢谢!
PS:在同一节9.2.1.2.13中、我认为调制器极点应该(大约)为频率的两倍(表12.4、Erickson & Maksimovic、2e)。