This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62843:查询输出电压的 IQ 规格为1.5V

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163142/tps62843-enquire-iq-spec-for-vout-is-1-5v

器件型号:TPS62843

您好!

请帮助提供 Vout= 1.5V TPS628437的典型和最大规格。

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的参与。 我正在研究这项工作、并在一天结束时返回给您。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

     TPS628437在以下条件下的静态电流约为330nA。

    VIN = 3.6V

    Vout = 1.5V  

    TJ = 25°C

    如果您没有任何其他问题、请单击 "已解决"以关闭威胁。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Moheddin。

    假设330nA 是典型值、最大规格如何?

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    在  TJ = 25°C 时、IQ 的最大值为380nA。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。