Other Parts Discussed in Thread: TPS22919, TPS22963C, TPS22919EVM
主题中讨论的其他器件: TPS22963C、
我想切换一个纯阻性负载、并且认为 TPS22919是一个不错的选择。 过流保护的额定启动电流约为3A。 但是、在我的电路中、在 TPS22919开始吸收该效应之前、我不能获得超过0.7A 的电流、输出电流仅为0.12A 左右
我通过3.3V 逻辑和一个外部20k Ω 下拉至接地来控制 TPS22919
我需要通过3-4 V 的电源提供1-1.5 A 电流、以便在极短的时间内加热热热热导线。 这意味着我将使用2.5-4欧姆的负载。
这是否在 TPS22919的规格范围内?
小负载电阻或由返回电流产生的小接地电势是否会触发过流保护? 还有其他可能的原因吗?
您能否建议一个尺寸类似的替代 IC /电路、理想情况下电流限制在1.5A 左右、而不是关闭输出?
提前感谢