This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:xref 中的输出压降

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888062/tps2121-output-drop-in-xref

器件型号:TPS2121

尊敬的团队:

客户使用我们的 TPS2121在 XREF 模式下设计其降压系统。  

它们在插入式测试期间面临输出电压降。 请参阅附件中的波形。

TI 为正常波形:插入 IN1-->电压变为高电平-->移除 IN1-->电压降至 IN2电压电平

T2有问题:  插入 IN1-->电压变为高电平-->在短时间内移除/插入/移除 IN1 -->预期 IN2将为输出提供但输出下降。

您可以在离线时联系我、我可以与您分享客户的原理图吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您访问 E2E 论坛!

    我相信我知道这里发生了什么、但我需要更多有关波形的信息来进行验证。 我不认为我还需要查看原理图、但您能否询问客户他们是否可以使用以下信号提供此事件的波形:VIN1、VIN2和 VOUT。 这些是我需要的重要信号、但如果它们也包括 ST 信号、那将会很好。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的支持。

    这是 IN1 (CH1)/IN2 (CH2)/ST (CH3)/输出(CH4)波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    根据我的理解、当 IN1和 IN2存在时、器件运行正常。 在这种情况下、TPS2121将选择 IN1作为输出源。

    当您移除 IN1时、器件会关闭至 IN2并按预期运行。 重新插入 IN1后、TPS2121会切换回 IN1、因为输出源正确吗?

    当 IN1很快被移除/插入/移除时、会出现此问题。 我对本次活动有几个问题和意见:

    1.客户如何执行此拆卸/插件/拆卸行为?

    2.从第二次移除 IN1到 TPS2121斜升至 IN2需要多长时间?

    3. TPS2121上是否有输出电容器?

    4.负载拉取了多少电流?

    5.从压降持续时间来看,该器件似乎是通过其保护功能之一(过流保护或过热保护)关闭的。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的信息。 如果您发现我们的反馈中存在任何风险、请告诉我。

    1.客户如何执行此拆卸/插件/拆卸行为?

    -他们通过手动方式模拟不良连接。  

    2.从第二次移除 IN1到 TPS2121 斜升至 IN2需要多长时间?

    - IN2始终处于连接状态,只能更改 IN1连接状态。  

    3. TPS2121上是否有输出电容器

    -220uF 大容量电容

    4.负载拉取了多少电流?

    - 12V@1A 负载电流

    5.从压降持续时间来看,该器件似乎是通过其保护功能之一(过流保护或过热保护)关闭的。

    - RLIM 设置为30K 欧姆、我将再次确认浪涌电流是否触发 OCP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我们能否通过电子邮件继续此对话。 我想看一看客户原理图。 您可以通过 a-robles@ti.com 联系我。

    我将继续并关闭此主题、因为我们将通过电子邮件继续此对话。

    此致、

    Andy Robles