请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS82130 团队、
我的客户有以下问题:
我们计划使用您的 TPS82130器件、但却在努力缩小热分析裕度。
数据表(表6.4、第4页)上可能会出现错误、所引用的结至电路板热阻(14.4°C/W)低于结至外壳(底部)热阻(21.1°C/W)、我无法理解原因; 结至电路板的热阻必须大于结至外壳底部的热阻。
数据表上是否有错误、如果是、正确的值是什么?
此致、
Aaron