This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:bq25890H bqStudio 软件

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H, BQSTUDIO, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900287/bq25890h-bq25890h-bqstudio-software

器件型号:BQ25890H
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ25890

各位专家:

我们的客户希望评估 bq25890H 充电器、但找不到适用于该器件的 bqStudio 软件。 我们已经下载了最新的 BatteryManagementStudio 软件、但找不到它。 从哪里可以获得它?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请改用 BQ25890。 它是类似的。 有关   BQ25890H TIDA 设计、请访问。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    与 bq25890相比、bq25890H 具有不同的寄存器、尤其是对于 DP/DM DAC 控制、客户需要使用它们来仿真 QC3.0协议。 如果我们没有 bq25890H 的 PC 软件、我不确定如何控制它、您能否帮助再次检查它?

    此外、您能否帮助检查我们是否有用于通过 DP/DM DAC 控制进行 QC3.0仿真的 bq25890H Linux 驱动程序?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25890H 示例代码可从 http://www.ti.com/tool/TIDA-03029获取。

    谢谢、

    宁。